This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082:TL082晶圆变更问题

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1524750/tl082-tl082-wafer-change-issue

器件型号:TL082

工具/软件:

尊敬的专家:

TL082IDR 晶圆已更改(如果有 PCN)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Herbert、

    [报价 userid="340395" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1524750/tl082-tl082-wafer-change-issue ]如果有 PCN、则 TL082IDR 晶圆已更改

    是的。 这是与 PCN 相关的 PCN、

    https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/5488/PCN20230627002.1.pdf

    TL082IDR 新晶圆制造厂的硅芯片比 PCN 之前的运算放大器更小、这正是您发现的。  

    PCN 之前和 PCN 之后的运算放大器在 GBW 和开环输出阻抗方面存在一些微小的差异。 请检查运算放大器的兼容性和功能差异。 如果您发现任何可能的运算放大器行为问题、我可以帮助您弥补差异。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond