This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA828:输入为零时的输出失调电压。

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA328, OPA3S328, OPA828, OPA320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1524810/opa828-output-offset-when-input-is-zero

器件型号:OPA828
Thread 中讨论的其他器件: OPA320、OPA328、OPA3S328

工具/软件:

您好:

我  发现我的 TIA 输出不正确。  

当我移除输入(因此没有任何器件连接到 RF1)时、输出应该接近 零。 但我的一个板是300mV ,另一个是大约500mV (我忘记它是负的还是正的)。

RF1上存在一些焊剂残留物、清洗后偏移量会降至约250mV。 似乎仍有一些泄漏路径?

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Follin:

    Unknown 说:
    RF1上有一些焊剂残留物、清洗后偏移量会降至约250mV。 因此、似乎还有一些泄漏路径?

    我需要有关 TIA 应用的其他信息。 它们是:

    1.输入电流源的寄生电容是多少?

    2.您将 I-V 电路转换为 V 电路的频率是多少?

    3.输入电流范围是多少? 它是光电二极管还是其他产品?

    4.您是否在使用开关电源进行+/-5V 直流? 什么是 L1和 L2值?

    OPA828作为输入具有更大的输入寄生电容。 更好的 TIA 运算放大器选项可能是 OPA328、OPA320、OPA3S328、具体取决于您的应用。  

    e2e.ti.com/.../OPA828-TIA-06092025.TSC

    https://www.ti.com/lit/ab/sboa354/sboa354.pdf?ts = 1749490319858&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://www.ti.com/lit/an/sboa521/sboa521.pdf?、ts = 1749439376300

    https://www.ti.com/lit/an/sboa284/sboa284.pdf?ts = 1749476541364

    Unknown 说:
    RF1上有一些焊剂残留物、清洗后偏移量会降至约250mV。 因此、似乎还有一些泄漏路径?

    我需要上述信息来确定发生了什么。 如果在运算放大器的输入端使用防护环、则应稍微控制漏电流。 是的、对于这种应用类型、您需要使用超声波清洁溶剂和去离子水彻底清洁 PCB 板、这可能是可行的。 此外、我还需要了解您的电路是否适合您的应用。 您也可以考虑实现 T 网络以减少漏电流、请参阅上述应用手册。  

    此致、

    Raymond