This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM293:需要 UPC393C-A/JM(DIP)更换建议

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1524715/lm293-need-proposal-for-upc393c-a-jm-dip-replacement

器件型号:LM293

工具/软件:

我正在寻找 UPC393C-A/JM (DIP)的替代产品、交叉参考工具会挑选 LM393AP。

UPC393C-A/JM 支持高达+85°C 的温度、但 LM393AP 仅支持高达70°C 的温度。

LM393AP 是否支持高达+105C 的温度?

你能推荐一个好的产品吗? LM293P 是否是合适的替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好大辅、

    我们建议 LM2903P 具有完整的-40至+125温度范围。