This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A:REF1和 REF2的电阻是多少?

Guru**** 2987580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1524610/ina241a-what-is-the-resistance-at-ref1-and-ref2

器件型号:INA241A

工具/软件:

您好的团队、

REF1和 REF2处的电阻是多少? 一个近似的价值是可以的。谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    观察 REF1 /2引脚、电阻约为500k Ω。

    此致

    广