This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296A:功耗

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: INA296A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1524043/ina296a-power-consumption

器件型号:INA296A

工具/软件:

尊敬的 E2E 团队:

计划使用 INA296A 通过分流电阻器进行电流测量。 电源电压为5V、两个基准引脚都计划与 GND 连接。 根据计算最大 O/p 电压将约为2.3V。

如下图所示、o/p 电流@2.3V ~ 12mA、 Iq 最大为3.2mA

因此、对于@5V 电源轨的总功耗、我们+ 3.2mA 是否应该考虑12mA 电源轨或仅考虑3.2mA?

此致、

Aditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    在整个温度范围内、工作静态电流为3.2mA 最大值。

    您引用的曲线是输出电压与输出电流间的关系。 输出电流不是工作电流的一部分。

    此致

    广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:

    感谢您的答复。

    根据我的理解、IQ ~ 3.2mA (max)是 IC 内部 kt 消耗的电流。 至关重要。

    此外、 o/p 电流将仅从电源电压(Vs)获取、因为这是唯一的电压源、并且 根据内部 kt、i/p 电源电流和 o/p 电流之间应该存在某种关系。 它会生成 o/p 电压和电流。 如果理解中有任何不一致之处、请告诉我。

    此处的目的是计算 IC 在最坏情况下的功耗。 3.2mA 是否@5V (Vs)是 INA296A 在最坏情况下的功耗? 因为根据数据表的图6-23、IC 将提供 o/p 电流@2.3V 的~12mA。 该电流仅从 i/p 电源汲取。 我们不应该将此功耗与 IQ 一起用于最坏的功耗吗?

    此致、

    Aditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    答案很简单、视情况而定。

    该器件能够拉取/灌入几十 mA 的电流。 但是、下游电路是否消耗该量完全由电路板设计人员决定。 通常、输出电流限制为一个非常小的数字、只是为了将输出电压保持在合理的准确水平。 在这种情况下、 计算中可以忽略输出电流。

    但是、如果您预计会有较大的输出电流(可能与器件静态电流相当)、则应按照您所述将其包含在内。

    此致

    广