This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:您能帮助我找到 R8、R18、R9和 RL 的值吗?

Guru**** 2796905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1524449/lm393-an-you-help-me-find-the-values-for-r8-r18-r9-and-rl

器件型号:LM393

工具/软件:

我希望将 CDS_3V 节点(连接到比较器的同相输入(+))的初始电压设置为0.48V。

比较器(CDS_OUT)在处于活动状态时的输出应介于10V 至12V 之间。

触发比较器时、我想使用从 CDS_OUT 连接回同相输入(+)的反馈电阻器(RL)将 CDS_3V 的电压增加到2V 以上。

是否有办法实现这种行为?

可以帮助我找到 R8、R18、R9和 RL 的值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    听起来您正在描述一个 具有迟滞功能的反相比较器电路(修订版 A)

    您所描述的内容是可以完成的、但您需要同时考虑输出低电平和输出高电平状态、这两个状态都会影响 IN+节点的电压。 上述指导手册应指导您完成设计过程。

    为了帮助您进行设计、我们还提供了一个 在线迟滞工具 、可帮助您在此处选择电阻器值。