This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:THS3491反馈放大器的最大输出电流驱动能力是多少?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1524554/ths3491-what-is-the-maximum-output-current-drive-capability-of-ths3491-feedback-amplifier

器件型号:THS3491

工具/软件:

在数据表中、THS3491放大器的最大输出电流驱动能力存在模糊性。

在"第1节:特性"中提到"线性输出电流:±420 mA (典型值)"、而在"第8.1节 绝对最大额定值 "中则提到"±100 mA 的持续输出电流"、并包含"用于电迁移限制的长期连续电流"的条款。

我想知道我是否可以使用 THS3491 放大器为我的应用提供负载电流400mA 并持续3到4小时、然后将其关闭30分钟、然后使用400mA 负载电流再次加载3到4小时?

提前感谢您的答复。

此致、

Radhakrishna Pani  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想补充几个细节:

    1)电源电压为±12V 或 ±15V

    2)输出可以在 ±5V 之间摆动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是一个好问题。 您提到的绝对最大值规格是在假设器件将长期驱动100mA 连续电流的情况下实现的。 在这种情况下、长期是指一年加运行时间。 在这种情况下、几个小时不应该是问题。 在这种情况下、问题可能是将芯片温度保持在建议范围内。 冷却器件是最重要的考虑因素。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ignacio、我们将考虑添加散热器来散热。