This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:PSpice for TI 仿真显示有源滤波器的问题。

Guru**** 2601425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1522667/lm358-pspice-for-ti-simulation-shows-issues-with-active-filters

器件型号:LM358

工具/软件:

我想使用如图所示的仿真设置来仿真有源滤波器、但实际仿真非常慢。 有人知道是什么原因造成的吗?
如果"运行至时间"设置为小于1ms、则很容易遇到错误。
此外、在交流扫描中始终有一条错误消息、指出将仅在偏置点评估具有非线性运行的 ABM 器件。 如何解决这一问题?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    您能告诉我您想做什么吗? 由于使用的是单电源轨、因此需要建立适当的偏置电压。 如果没有适当的偏置电压、您可能会在仿真中遇到收敛问题。  

    e2e.ti.com/.../LMx58-Filter-Design-06042025.TSC

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我要将图像显示在右侧、如何将其设置为将图像显示在右侧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么扫描后没有结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个提取三次谐波的电路。 如果 I input a 500Hz 脉冲、则输出应该是1500Hz 正弦波。 这是输出的结果吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    如果我输入500Hz 脉冲、则输出应该是1500Hz 正弦波。 这是输出的结果吗?

    我明白了。 必须使用方波、三角波或锯齿波形作为信号发生器。 正弦波不会得到第三个谐波。  

    e2e.ti.com/.../LMx58-Filter-Design-3rd-Harmonic-06042025.TSC

    可能需要更好的带通滤波器来提取一致的谐波。  

    这里是台式电脑的旧 FilterPro 3.0的副本、您可以从中找到它。 E2E 不再支持该工具、但该工具易于使用。  

    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/273065/filterpro3-editing/954085?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=filterpro3.1#954085

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我们的电路和设置相似时、为什么仿真结果会有所不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我可以问、对于另一个工程、一个简单的电路、为什么仿真按钮是灰色的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    我不会定期使用 PSpice 仿真器、也无法告诉您原因。 这可能是与设置相关的问题。 这是您的第二个问题。  当探头颜色变为灰色时、表示节点上没有可用的数据。  

    如果你给我发送文件,我会看到我是否能解决它。 如果您不熟悉 PSpice 仿真器、该仿真器中会提供系列培训视频。 也可以使用 Tina_TI。  

    https://www.ti.com/tool/TINA-TI

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原始位置必须是 PSPICE 指定的位置、不允许使用其他位置。 另一个问题是、如何直接读取该波形的频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    PSpice 工具有简要概述、您可以学习如何正确使用该工具。 有很多 YouTube 视频,你可以学习如何使用模拟器。   

    探索 PSpiceRegisteredfor TI 设计和仿真工具|德州仪器 TI.com

    原始位置必须是 PSPICE 指定的位置、不允许使用其他位置。

    PSpice 工具是一种经过复兴的仿真器、已经使用了好几年了。 其用户界面与现代 GUI 略有不同。 但我认为、如果正确配置了默认位置设置、您可以将文件或库存储在不同的位置。 我不经常使用此工具、因此只需使用默认设置。  

    如何直接读取该波形的频率?

    如果仿真器未提供直接频率读数、则必须使用光标来测量时间周期并转换为频率。

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢!