This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:INA219

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1524872/ina219-ina219

器件型号:INA219

工具/软件:

您好、  

我正在使用 INA219来获取总线读数、我不确定此器件是否会导致3.3V LDO 出现任何问题。

LNA 的输入侧。 INA219的电源电压为3.3V、但连接到 IN+和 IN-的分流电阻器 在电源平面中连接到5V、并输入到所附的 LNA -屏幕截图。  
请告诉我 INA219是否能够吹扫3.3V LDO? 电路板中有4个 INA219。  

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanveer、

    IN+和 IN-上最好具有5V 电压、而电源电压仅为3.3V。 5V 不会影响3.3V 电源。

    此致、

    Mitch