This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA211:摆幅到 GND 零

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: INA211, LM7705, INA199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1524546/ina211-swing-to-gnd-zero

器件型号:INA211
主题中讨论的其他器件: LM7705INA199

工具/软件:

尊敬的团队:

我们是否有任何部件可以成为  WS74199Q-10的良好竞争对手?

WS74199Q-10/TR |数据表| WILLSEMI (Will Semicon)| LCSC Electronics

此外、  我们是否有具有小数点后三位摆动至 GND 规格的产品?

谢谢!

此致、

Alice Fan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输出电流足够小时、WS74199和 INA211的输出都可以接近 GND。

    您的应用中的实际输出电流是多少? 如果电流超过几微安、可使用负偏置发生器、如 LM7705。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alice、

    在我检查的所有指标上、INA211似乎都击败了 WS74199Q-10。 我注意到它的到 GND 摆幅规格比 INA211差。 此外、正如 Clemens 提到的、可以使用负偏置发生器(例如 LM7705)将器件的工作范围移至低于 GND 电平、从而将输出馈送到精密测量电路。 如果后续信号链能够接受此输入、INA211的 Vref 引脚也可用于将放大器的零点移至已知基准。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    Levi DV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alice、

    根据竞争对手数据表中的规格以及器件编号、INA199将是比 INA21x 系列器件更合适的交叉参考器件。