This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:VCM 电流消耗

Guru**** 2862730 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4541, ADS5296A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1524430/ths4541-vcm-current-consumption

器件型号:THS4541
主题中讨论的其他器件: ADS5296A

工具/软件:

您好、

请 提供 连接到 THS4541的 VCM 的电流消耗。

ADS5296A 的一个引脚驱动 THS4541的8个单元、我需要知道是否需要额外的运算放大器。

连接了原理图。

此致

Zeev gerber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeev、

    THS4541 VCM 引脚的输入偏置电流列出了典型值为0.1uA。

    ADS5296A 上 VCM 引脚的输出电流驱动能力列为5mA、这将是额外需要的。  您应该可以使用单个 ADS5296A VCM 基准引脚实现8x THS4541 FDA。

    如果您关心稳健性或希望添加可选的共模缓冲放大器、请告诉我、我可以提供帮助来提出建议。

    总的来说、对于这种设计情况、我不建议使用缓冲器。

    此致、

    Alec