This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3502:TLV3502 V+和 V-绝对最大值和建议电压。

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1525592/tlv3502-tlv3502-v-and-v--abs-max-and-recommended-voltage

部件号:TLV3502

工具/软件:

指定了电源电压和信号输入的绝对最大值、但 V+和 V-的绝对最大值是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    V+和 V-的绝对最大值由电源电压的绝对最大值定义:

    突出显示的行意味着(V+)-(V-)不能超过5.5V。

    例如、这意味着:

    为 V+= 5V、V-= 0V 差异 绝对最大范围。

    其中 V+= 2.5V、V-=-2.5V  差异 绝对最大范围。

    为 V+= 6V 且 V-= 0V  外部 超出绝对最大范围、可能会对器件造成损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、为什么会出现这种情况? 它使用 CMOS 逻辑、那么能否将其拉至更高的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我有点困惑。 您能解释一下逻辑电平的含义吗?

    根据我的理解、我们讨论了 V+和 V-、它们是 TLV3502的正负电源引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是对的。