This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393B:您能帮助我找到 R8、R18、R9和 RL 的值吗?

Guru**** 2563320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1524451/lm393b-an-you-help-me-find-the-values-for-r8-r18-r9-and-rl

器件型号:LM393B

工具/软件:

可以帮助我找到 R8、R18、R9和 RL 的值吗?

我希望将 CDS_3V 节点(连接到比较器的同相输入(+))的初始电压设置为0.48V。

比较器(CDS_OUT)在处于活动状态时的输出应介于10V 至12V 之间。

触发比较器时、我想使用从 CDS_OUT 连接回同相输入(+)的反馈电阻器(RL)将 CDS_3V 的电压增加到2V 以上。

是否有办法实现这种行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您说"CDS_3V"时、您是指 CDS_3V、还是 R8和 R13之间的点? 在后一种情况下、为其命名并使用该名称。

    CDS_3V 处的电压是多少?

    "主动"是什么意思? "已触发"的含义是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens 正在提出正确的澄清问题。 从原理图本身来看、好像您尝试创建一个具有迟滞功能的反相比较器。

    这也是一个重复的帖子。 请参阅: LM393:AN 您能帮助我找到 R8、R18、R9和 RL 的值吗? -放大器论坛-放大器- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CDS_3V 的电压输出为3V、我想将其分配到下面的 R8和 R13、以便将0.4v 输入到(+)引脚。 此外、我想将一个反馈电阻器连接到上拉至12V 的 CDS_OUT、然后将该反馈电阻器连接回(+)端子。 
    CDS_OUT 输出值为6V 或更高、我希望连接到反馈电阻并输入回(+)引脚的电压为3V。 我对​​当时使用的 R8、R13、R9和 RL 的值很好奇、对计算这些值的公式很好奇。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请回复我在上一次答复中的帖子。 由于这是一个重复帖子、我将关闭这个帖子。 请让我知道你对我对另一个帖子的答复有什么看法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CDS_3V 的电压输出为3V、我想将其分配到下面的 R8和 R13、以将0.4v 输入到(+)引脚。 此外、我要将反馈电阻器连接到上拉至12v 的 CDS_OUT、并将该反馈电阻器连接回(+)端子。CDS_OUT 输出值为6V 或更高、我希望连接到反馈电阻并输入回(+)引脚的电压为3V。 我对​​当时使用的 R8、R13、R9和 RL 的值很好奇、对计算这些值的公式很好奇。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于您回复了这篇帖子、我会继续讨论这篇帖子。

    请阅读我在您的另一篇文章中分享的电路指导手册。 我将在此处重新发布: 具有迟滞功能的反相比较器电路

    如果我理解正确、您描述的是具有迟滞功能的反相比较器。 迟滞意味着开关阈值(在本例中为 IN+电压)根据输出状态而变化。 这会产生两个不同的开关阈值 VL 和 VH;客户通常会实现迟滞、使比较器对信号上的噪声不敏感、并防止比较器输出端发生抖动。

    上面我发布的电路指导手册包含用于计算电阻值的公式。 首先需要为您的应用定义 VL 和 VH。

    我还分享 了一个迟滞工具 、该工具可帮助您根据设计参数计算电阻器值。 它将根据您输入的设计参数来计算迟滞电阻器的值。