This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA891:TINA-TI -混合拓扑开环仿真

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: JFE2140, OPA2891

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1525560/opa891-tina-ti---hybrid-topology-open-loop-sims

器件型号:OPA891
Thread 中讨论的其他器件:JFE2140OPA2891

工具/软件:

大家好、我有一种使用 JFE2140和双封装 OPA2891放大器的混合差分放大器拓扑。 我尝试进行一些稳定性分析、但遇到了使开环仿真正常工作的问题。 我正在测试差分放大器的共模半电路。 任何人是否有关于如何在 TINA 中对以下电路进行稳定性分析的见解? 我已经尝试在 JFET 栅极(混合放大器的输入)和 VFB 上注入交流电源。  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan、

    测试电路稳定性的最佳方法是断开输入端的电路。 我在下面附上了一个链接、指向介绍如何执行此操作的高精度实验室视频。 介绍这种稳定性测试方法的视频在稳定性部分下、被称为"差分放大器上的中断环路"。 输入可以是开路的、而不仅仅特定于差分放大器。 我还想补充一点、对于任何稳定性分析、如果放大器没有适当偏置、稳定性分析可能会显示错误的结果、并且无法正常工作。 仅具有反馈电容器的放大器将具有开路状态、不会进行适当的直流偏置。

    高精度实验室系列: 运算放大器|德州仪器 TI.com

    此致、

    Ignacio