This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO121:ISO121G、ALP= 8的汇编站点代码

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1524129/iso121-iso121g-assembly-site-code-for-alp-8

器件型号:ISO121
主题中讨论的其他器件:ALP

工具/软件:

您好、我们拥有2008年生产日期代码的一些库存、需要帮助解析封装厂。 请参阅随附的照片、我们相信器件标识第二行的最后8个是组装地点。 我在网上搜索时找到了一些信息、但没有确定性信息。  ALP= 8的组装地点代码似乎同时表示 Microchip 组装地点(对于我放置的另一个器件、根据 PCN)。 您能提供城市吗? 站点8的州、国家/地区? 如果您有任何问题、请告诉我。

  谢谢 Kevin

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您有更新吗? 我不能解释为什么这是在"工具/软件:",因为我没有设置它的方式。