Other Parts Discussed in Thread: TLV7031, TLV7011
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV7011 主题中讨论的其他器件:TLV7031、
工具/软件:
您好的团队、
TLV7031SDCK 和 TLV7011DCKR 之间是否有任何幻灯片或比较?
我的客户问这个问题、谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
要比较器件、请转到搜索页面、选中名称左侧带有复选框的器件、然后点击"Compare"。 结果如下: https://www.ti.com/compare-products/?id=50002&type=GPT&partList=TLV7011,TLV7031&columnList=480,116,83,358max,358min,2954,2955,1498,2192,1typ,2max,78,1192,769max,261011,1811,1130,81max,81min,3316,-4</s>83,358 2,954,2955149821978,1192769261,011,1811113
TLV7031速度更慢、功耗更低;TLV7031S 已关断。
您好、Oliver、
TLV7031是 TLV7011的微功耗版本。
| ►器件型号 | TLV7011DCKR | TLV7031DCKR |
| 引脚排列 | 西北 | 西北 |
| 通道数 | 1. | 1. |
| 封装 | SOT-SC70-5 | SOT-SC70-5 |
| 封装(TI 等效) | DCK5. | DCK5. |
| Vs 最小值(V) | 1.6 | 1.6 |
| Vs 最大值(V) | 5.5. | 6.5. |
| µs 时间、典型值(μ s) | 0.26 | 3. |
| Vos 最大25°C (mV) | 4. | 2. |
| 输入范围 | R-R | R-R |
| 输出类型 | PP | PP |
| IQ (max)(mA) | 0.01 | 0.0009. |
| 偏置电流(典型值)(nA) | 0.005 | 0.002. |
| 最低温度 | -40°C | -40°C |
| 最高温度 | 125 | 125 |
| 附加特性 | POR、内部4mV 迟滞、失效防护、Vout>V+ | POR、内部7mV 迟滞、失效防护、Vout>V+ |
| 汽车规范 | ||
| GPN | TLV7011 | TLV7031 |
| 数据表 | TLV7011 | TLV7031 |
| TI 网页 | TLV7011 | TLV7031 |