This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2227EVM:GUI 连接问题

Guru**** 2906450 points

Other Parts Discussed in Thread: INA2227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1525340/ina2227evm-gui-connection-issue

器件型号:INA2227EVM
主题:INA2227中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的支持团队:

我正在尝试使用 TI 基于网络的 INA2227 GUI (dev.ti.com/.../) 来验证我的 INA2227硬件。 我的从器件地址引脚设置为 A0 = GND、A1 = VS。

在 Register Map 页面上、当我点击 Read All Registers 时、我看不到默认值。 相反、它似乎会尝试写入、然后挂起:SCL 在 SDA 保持活动状态时保持低电平(请参阅图1)。 如果再次点击 Read All Registers、将重复相同的行为。 这表明 INA2227本身工作正常、问题出在主器件(GUI)方面-听起来是否正确?

我还注意到、GUI 标签 CONFIG1和 CONFIG2寄存器位于地址0x20和0x21、而数据表指定为0x10和0x11 (请参阅图2)。

由于我最初只验证了硬件设置、而不是当前读数的准确性、因此我没有在图3所示的页面上应用任何设置。 这对于这种初步检查应该没问题、对吧?

请您:

确认我的硬件接线是否正确、以便 GUI 能够可靠地与 INA2227通信。

提供图3中设置的配置示例(如果我提供了硬件接线图、您是否能够根据我的设置对其进行配置?
)这样我就可以快速验证 INA2227的性能并开始投入生产。

感谢您的帮助!