This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:功耗

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1523320/ina226-power-consumption

器件型号:INA226

工具/软件:

尊敬的 E2E 团队:

我无法从 INA226 数据表中找到功耗。 您能否在考虑以下场景的情况下分享功耗@5V (输入电压)-

- IC 连续测量 IN+和 IN-引脚的电压,并 同时通过 I2C 通信

此致

Aditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    如果您参阅电气特性页面、则会看到静态电流规格。

    在器件运行期间、静态电流(IQ)的标称值为330uA、因此当电源电压为5V 时、INA226的功耗将为 P = 330uA * 5V。
    请注意、IQ 随 I2C 时钟频率而变化。 请使用下图调整计算。




    此致、

    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。

    通常、Iq 是 IC 内部 ckt 消耗的电流。 当 IC 处于待机模式或睡眠模式时、有效电流是当 IC 退出复位并处于工作模式时的电流。

     INA226的数据表中、到处都只提及 IQ 、因此出现了混淆。

    因此、根据您的响应、IQ 是 INA226在工作模式下消耗的总电流(IC 测量 IN+/IN-引脚上的电压并通过 I2C 接口进行通信)是否正确?

    此致

    Aditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    是的 Iq =(330 ~ 420) uA 是 IC 在活动模式下消耗的标称电流、来自输入侧的偏置电流等开销可能会对总电流消耗增加一点、但它不应与 IQ 那么大。

    此致、
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

     如果连接了 VBUS 引脚、您可能还需要考虑流入该引脚的电流。 用于该计算的规格是 VBUS 输入阻抗。  

    此致、
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mallika:

    感谢您的答复。

    根据数据表、VBUS 输入阻抗为830k。 因此、如果 VBUS ~ 12V、VBUS 引脚将消耗14.5uA 的电流、或者我们需要考虑 VBUS 引脚的任何其他电流? 我无法在数据表中找到 VBUS 引脚的 I/O 电流。

    此致

    Aditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    是的、正确的是、流入 VBUS 引脚的电流将为~ 14.5uA。

    此致、
    Mallika Senthil