This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2192:运算放大器 GBW 建议

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA828, OPA328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1525289/opa2192-op-amp-gbw-recommendation

器件型号:OPA320
主题中讨论的其他器件:OPA328、OPA828

工具/软件:

大家好、我正在寻找一个合适的运算放大器来放大信号。

我的输入为0.3mV 和2 MHz 脉冲。

我知道需要关注的最重要的规格之一是 GBW。  

我想在带状板上测试、因此更喜欢使用非高速运算放大器设备。

如果我的目标增益为3。

GBW 为6MHz。

是否可以保留5的安全裕度(因此选择30MHz 运算放大器)而不是10 (这需要我选择 GBW 为60的高速运算放大器)。

对于合适的运算放大器、我也不胜感激。 我不介意电源电压、因为我有一个双电源电压、可能会放弃高达+-25V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naddy、  

    Unknown 说:
    是否可以保留5的安全裕度(因此可以选择30MHz 运算放大器)而不是10 (这要求我选择 GBW 为60的高速运算放大器)。

    这取决于2MHz 脉冲的上升时间或下降时间。 脉冲的上升时间越长、运算放大器的 BW 通常就越高。 T_RISE* BW = 0.35是近似公式、其中0.35是从10%到90%的时间常数。

    在一般情况下、要完全再现脉冲形状、需要设计裕度为原来的五分之一到十分之一(十倍)。  例如、要复制方波、最多需要基频的7倍至13倍。 超过5倍的基频信号将产生更好的边缘,较小的过冲。 是的、您的估计是正确的。  

    增益为3V/V 时、则需要将上述 BW 乘以3倍(GBWP 规则)。 因此、建议在运算放大器中使用30MHz 或更高的 BW、例如 OPA328、OPA828。 这里 是一些其他更高 BW 的运算放大器选择。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/products.html#23typ=20%3B63&sort=23typ;desc&

    一些通用运算放大器也可以使用(通常成本更低)、但我将查看并验证其性能。   

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/general-purpose/products.html#sort=23typ;desc&

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond