This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA541:如何使用功率运算放大器驱动三相星形连接电机

Guru**** 2929750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1525160/opa541-how-to-drive-a-three-phase-star-connected-motor-using-power-operational-amplifiers

器件型号:OPA541

工具/软件:

我想了解一下使用功率运算放大器驱动三相星形连接电机的方法。 具体而言、我担心三个功率运算放大器的输出中没有公共接地信号。 电流是否有返回路径? 我的理解是、与 PWM 驱动器不同、功率运算放大器无法直接处理反向电流。 您能否提供将三个功率运算放大器连接到三相电机的接线图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Fazhi、

    功率放大器可以驱动电机、这与 PWM 驱动器非常相似。 如果有任何内容、功率运算放大器可能更适合吸收反向电流、因为运算放大器是四象限输出器件。  

    在反向电流方面、该器件将尝试通过灌入或拉取所需电流来在输入端保持低 VID。 在超过器件的电流容量之前、此时间保持不变。

    如果在电机仍在运行时关闭功率放大器、则电机的高电感负载通常会导致"反冲"。 在这些情况下、可能需要在功率放大器的输出端安装外部保护二极管、以提供更多的故障保护。  

    当我听到三相电机时、我经常想到交流感应电机(超大型工业电机)。  您计划测试多大尺寸的电机、是 BLDC 电机吗?

    您正在使用星形连接功能? 这意味着您将有一个  可以参考的可选中性点。 如果您使用的是 Delta 连接、则无法访问第四个终端。  

     只要所有电机相位的阻抗相似、返回电流就不需要通用 GND。  

    谢谢、

    Jacob