This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA593:OPA593可以在 VCC=12V 和 VEE=-52v 下工作?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA593

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1525103/opa593-opa593-can-work-at-vcc-12v-and-vee--52v

器件型号:OPA593

工具/软件:

 您好,请参阅 sch,它 OPA593可以在 VCC=12v 和 VEE=-52v 下工作,输入-19.68v ,并希望得到-19.68v*2.3= 45.246V,是否可以? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens 正确、OAP593可以使用您选择的电源轨。  

    请记住、输出晶体管不知道电气 GND 在哪里。 这意味着您可以根据需要设置电源(只要您遵循绝对最大值条件)

    OPA593有点独特、因为该器件具有供数字电路参考的公共引脚。 大多数用户将此设置为 DGND 以与微控制器配合使用。  

    最后一个详细信息:确保散热焊盘焊接到 V-。 要将其设计为第1层上的 V-使用大覆铜、从而确保与 PCB 之间具有良好的热连接。  

    这很好地展示了布局的外观:

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、

    Jacob