This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2994:它是 OPA2994可以在 VCC=12v 和 VEE=-20V 下工作,输入2.4V*8.2=-19.68v ,是否可以? 谢谢。

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1525059/opa2994-is-it-opa2994-can-work-at-vcc-12v-and-vee--20v-input-2-4v-and-want-to-get--2-4v-8-2--19-68v-is-it-ok-thanks

器件型号:OPA2994

工具/软件:

 你好,看 sch ,它 OPA2994可以在 VCC=12v 和 VEE=-20V 下工作,输入2.4v ,并想得到-2.4v * 8.2=-19.68v ,是可以吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、32V 的总电源电压正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建健:

    Unknown 说:
    它 OPA2994是否可以在 VCC=12v 和 VEE=-20V 下工作、输入2.4V、并希望得到-2.45*8.2=-19.68v 、是否可以? 谢谢。  [/报价]

    是的,也请参阅克莱门斯的评论。 OPA2994是 RRIO 运算放大器、它应该能够满足要求。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond