This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC0330R-Q1:AMC0330R-Q1

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3330, AMC0330R, AMC0330S, TLV313, TLV9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1525793/amc0330r-q1-amc0330r-q1

器件型号:AMC0330R-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC0330RAMC0330STLV313、AMC3330、 TLV9001

工具/软件:

您好:

我需要测量市电的交流电压以保护电源。 我当时想到了使用 AMC0330R 测量电压。 我将通过功率电阻器将相位连接到 AMC0330 的 INP 引脚。

问题是:GND1 是否连接到市电的中性点? VDD1 是以市电中性点为基准的固定电压吗? 是这样吗?

此致

Stefano Casili

射频功率放大器设计人员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefano、  

    AMC0330 系列是出色的器件。  AMC0330S 是一款固定增益器件。  AMC0330R 是一款比例式器件(REF 引脚上的电压定义了增益。)  

    您的应用是否需要电隔离? 需要保护电源。 如果电源的控制器已经以市电电压为基准、则可以仅使用非隔离式解决方案(如 RES60、RES11)。

    如果您确实需要电隔离、那么还需要一个隔离式电源来为 AMCxxxx 器件的热侧供电。 在这种情况下、使用具有集成式 DC/DC 转换器的 AMC3330 可能会更容易。 此外、使用 TLV9001/TLV313 进行差分到单端转换。 (下面的器件数据表图 7-3)

    AMC3330-Q1 Datenblatt、Produktinformationen und 支持|德州仪器 TI.com

     

    分压器应放置在电源的相位 (L1) 和中性点 (N) 之间、这是正确的。  在大多数情况下、HGND(高压接地)实际上会连接到 INN。

    我在演示文稿中附上了一些建议、我刚开始进行演示。

    希望这对您有所帮助。

    此致、  

    Jiri Panacek,

    系统应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jiri

    感谢您的答复。 AMC3330 对我来说是一款更好的解决方案

    此致

    Stefano