This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1861:TI Tina 失速瞬态仿真

Guru**** 2779785 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1526078/tlv1861-ti-tina-stalled-transient-simulation

器件型号:TLV1861

工具/软件:

您好团队:

我正在 TI Tina 上运行我的设计的瞬态仿真、我似乎遇到了一个不会收敛的点、并且无论剩余加载多长时间、我的仿真在该点保持不变。 关键是 TLV1861 的 IN-从高电平切换到低电平。 我的设计包含以下导致该问题的输入信号:  

以下是输出曲线和停滞的瞬态加载条:

仅当 IN-(标记为 ENABLE)从高电平变为低电平时才会发生这种情况、反之亦然。 原理图如下:

请告知我可以帮助我模拟此用例的任何补救措施。

此致、

Erika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erika:

    请向我提供 TINA 原理图。 您可以在此处发布或直接将其发送到我的电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我通过电子邮件将原理图发送给您。

    此致、

    Erika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erika:

    我将通过电子邮件与您合作进行此仿真。 关闭此帖子。