This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9051:可用的封装与 DRL 封装尺寸兼容?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1526037/tlv9051-available-package-that-is-footprint-compatible-to-drl-package

器件型号:TLV9051

工具/软件:

您好:  

我是电机驱动器中的应用/系统、我们有一堆使用 TLV9051I 的 EVM DRL 但我没有看到 DRL 封装可订购的 TLV9051。 这些 EVM 是 5 年前制造的、所以我很惊讶 DRL 封装并不存在/不存在。 现有的封装尺寸是否与 DRL 兼容?

您能评论一下这个 E2E 主题吗?   (+) DRV8210EVM:DRV8210EVM — 电机驱动器论坛-电机驱动器 — TI E2E 支持论坛 

此致、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、

    我不知道如何使用 TLV9051IDRL 样片构建该 EVM。 我找不到我们曾经创建过的任何记录。 您是否拥有或看到已完成的 EVM? 我能说的最棒的是  TLV9051IDRL。 为了仔细检查、我会询问 Ryan、因为他知道什么。

    该封装中只有四个运算放大器、因此运算放大器的封装非常罕见。  https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/products.html#2954=SOT-5X3&

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ron、

    EVM 上的 TLV9051 始终未组装、我们从未组装过。  不知道为什么采用这种设计方式、显然、我们以前从未有人尝试通过填充 EVM 的此功能!

    不过,我会将其标记为已解决 — Robert 发现、采用 DCK 封装的 TLV9001T 应适合此快速 EVM 测试的 DRL 封装焊盘。  请参阅此主题:  (+) DRV8210EVM:DRV8210EVM — 电机驱动器论坛-电机驱动器 — TI E2E 支持论坛 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、

    好极了。 我们销售的四个 DRL 运算放大器都有错误的引脚排列。