This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA695:禁用 OPA695

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA695

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1525919/opa695-disabling-opa695

器件型号:OPA695

工具/软件:

您好、

我将在一个新工程中使用 OPA695 组件。 很遗憾、我遇到了/DIS 引脚问题... 将其驱动为低电平不会停用操作输出... 输出信号始终存在。

我连接了一个部分原理图、

电阻器 R83 未安装。 /UC PD 信号由 3.3V 供电。

是否可以获得您的支持?

此致

HD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    将 OPA695 的 PD 引脚接地应使器件断电。 您是否可以尝试移除 C73 和 C75、并尝试在移除这两个组件后禁用该器件。 一个问题可能是振荡、使器件无法正常工作。

    此致、

    Ignacio