This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV358:MSL 级别问题

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1525730/lmv358-msl-level-issue

器件型号:LMV358

工具/软件:

寻求您的帮助,以检查和建议 MPN 的正确 MSL 级别: LMV358MMX/NOPB。  

根据数据表、MPN 位于 MSL 2 中、但是收到的器件位于 MSL 1 中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这没关系。 此器件在两个组装地点制造、具有两个不同的 MSL (1 和 2)。 数据表仅显示最坏的情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jia 您好:

    MSL 可能会因制造改进而异。

    目前,LMV358MMX/NOPB 在两个不同的地点组装。 一个站点是 MSL1、另一个是 MSL2。 正如 Clemens 所说、数据表显示了最坏情况 (MSL2)。

    始终相信标签。 该标签是在制造时间和地点印刷的。

     LMV358MMX/NOPB 目前以 MSL1 和 MSL2 形式发货、因此数据表中将显示 MSL2。