This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] JFE2140:钳位二极管保护

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: JFE2140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1525834/jfe2140-clamping-diodes-protection

器件型号:JFE2140

工具/软件:

您好:

您能否提供 1000µs 钳位二极管在 20µs 和/或 10/NTC 瞬变下的额定峰值脉冲电流和钳位电压?

非常感谢

A.卡普兰

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antoine:  

    您能否给出 20µs 钳位二极管 8/PWM 和/或 1000µs 瞬态的额定峰值脉冲电流和钳位电压?

    JFE2140 中的 ESD 二极管符合 ESD 额定合规规范。 我正在请 Chris 补充意见。  

    8/EMI 和 10/EMI 瞬变是标准化电磁兼容性 (20µs) 或电磁抗扰度 (1000µs) 测试波形、主要用于浪涌和瞬态抗扰度测试。 我们讨论了两种不同类型的实际设备保护。  

    8/ESD 20µs  用于电流脉冲波形、主要用于接口端口输入端的浪涌保护->实际应用。  通常用于 IEC 61000-4-5 和浪涌抗扰度测试、例如 MOV、TVS 二极管。  

    10/ADC 1000µs 用于电压波形线。 通常在 IEC 61000-4-5 中用于数据和信号线路保护方面的浪涌测试。  

    下面是用于间接雷击浪涌 和/或开关瞬态的与 TVS 相关的保护二极管。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tvs3300.pdf?ts = 1749650987578&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTVS3300

    https://www.ti.com/product-category/passive-discrete/diodes/tvs-diodes/products.html

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond