This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B-Q1:输入短接至电池

Guru**** 2668255 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339, LM2903B-Q1, LM2903B, LM393LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1526042/lm2903b-q1-input-short-to-battery

器件型号:LM2903B-Q1
主题中讨论的其他器件: LM2903B、LM339、 LM393LV

工具/软件:

您好的团队、

我们使用 LM2903B-Q1 作为带有迟滞的同相比较器。

我们可以在电源电压为 3.3V 时在同相引脚上施加电池电压吗?   是否存在任何可靠性问题?

如果同相输入电压高于 2.5V 的基准电压、输出电压将是多少?

我假设运算放大器输出饱和至 3.3V 的电源电压。 请确认?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    LM2903B 输入可以高达 38V 而不会损坏。 我们建议使用串联电阻来限制直接连接到电池或电源时出现故障(~1k 左右)时的任何电流。

    蓄电池电压是多少?

    如果同相输入电压高于 2.5V 基准电压、输出电压将是多少。“

    有效输入电压范围 (Vcc-2V)。  

    在 3.3V 电源的 2.5V 输入下、整个温度范围内的最大输入电压为 3.3 - 2 = 1.3V(最大值) 因此您已经超出了 2.5V 时的 1.3V 输入最大值。  

    在您的条件下、两个输入都将高于输入限值、从而导致“两个输入都高于“行为。

    对于当前的“B"(“(Ji3) 器件、输出将为高电平。 但这可能会在一两年内改变。

    LM339 系列应用手册对此进行了介绍。 请参阅第 6.2、6.4 和 6.7 节:

     LM339、LM393、TL331 系列比较器应用设计指南

    在 2.5V 时、您可以在“特性“行为和“两个输入均高于“行为之间浮动、因此输出条件可能会随温度而变化。

    我假设运算放大器输出饱和至 3.3V 的电源电压。 请确认?

    不确定要问什么(输出只能灌入电流)、但如果您询问输出是否为“高电平“、则上面的最后一段会回答(可能是高电平或低电平,具体取决于温度)。

    如果电池电压低于 5.5V、则可以使用 LM393LV。 它具有一个 R-R“失效防护“输入、即使在断电(只要低于 5.5V)的情况下也能承受电池电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    是否有任何可以仿真超出输入电压范围的行为的仿真模型?

    我在 TI.com 上的 TINA TI 模型中看到了以下注释。  

    *型号说明:
    *建模参数:
    *电源电压范围
    *输入电压范围
    *电源电流
    *输入偏置电流
    *典型失调电压
    *传播延迟
    *错误条件:
    *如果输入超出建议的输入电压范围,输出将浮动到 1/2 Vs
    *如果电源电压超出建议的电源电压范围,输出将浮动到 1/2 Vs
    *实际设备不会这样做。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    我们不鼓励数据表之外的行为。 这就是我们在模型中标记它的原因。

    该行为还取决于您获得的芯片版本。

    请参阅 LM339 系列应用手册的第 6.4、6.7 和 6.8 节:

    LM339、LM393、TL331 系列比较器应用设计指南