This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2211A:是否有噪声参数的最大值?

Guru**** 2998400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1526467/opa2211a-do-we-have-the-max-value-of-the-noise-parameter

器件型号:OPA2211A

工具/软件:

您好、

我注意到数据表中只有典型值。 噪声值的适当值。 客户想知道我们是否具有这些参数的最大值?

BR、ć

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    由于测试此类规格所需的长度、大多数交流规格不包括在器件的最终测试中、因此我们不能保证最大规格。 您在具有最大规格的数据表中看到的规格意味着我们可以保证在某些情况下这些器件不会高于该值、并在发货给客户之前经过测试。 但是、我们通常与客户分享的是、由于工艺差异、交流规格可能高达+/–15%。 这不能保证它始终小于或等于 +/–15%  、但可用作粗略的指南。

    此致、

    Ignacio