This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA333-Q1:无线扩展模块(例如 Wi-Fi/蓝牙)的设计注意事项–最佳实践?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1526642/opa333-q1-design-considerations-for-wireless-expansion-modules-e-g-wi-fi-bluetooth-best-practices

器件型号:OPA333-Q1

工具/软件:

您好 TI 社区、

我正在探索集成方法  无线扩展模块  Wi-Fi (Wi-Fi/蓝牙/BLE) 集成到基于 TI SoC 的嵌入式系统中(例如,Sitara 或 SimpleLink)。 我的目标是以低功耗和超小占用空间实现可靠的物联网连接。

关键问题:

  1. 模块选择:  TI 推荐的无线模块(例如 CC3xxx 系列)是否与 TI 处理器无缝配对以实现即插即用设计? 集成模块与外部模块之间是否有任何权衡?

  2. 天线设计:  为了符合 FCC/CE 标准、哪些天线布局或参考设计(PCB 与外部)经证明可与 TI 无线协议栈搭配使用?

  3. 电源管理:  在电池供电的设备中使用无线扩展模块时、如何优化电源? 是否有用于延长电池寿命的特定 TI PMIC 或软件技巧(例如占空比)?

  4. 减轻干扰:  在多无线电系统(例如 Wi-Fi + BLE)中、TI 建议使用哪些硬件/软件策略来减少共存问题?

环境:

  • 目标应用:工业物联网传感器、可穿戴设备。

  • 限制条件:成本敏感、紧凑的外形以及 FCC 认证需求。

如果您能从 TI 专家或工程师那里获得应对类似挑战的见解、我们将不胜感激。 数据表、应用手册或战争故事将是非常宝贵的!

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    灯具-LVAC 产品线仅支持低压运算放大器和比较器。  因此、您需要联系  Sitara 或 SimpleLink 等 TI 无线支持团队、以回答有关无线模块、FCC 合规性、天线设计和/或干扰缓解的问题。