This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9001:TLV9001 原理图

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9001, OPA391, OPA396

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1526516/tlv9001-tlv9001-schematic

器件型号:TLV9001
主题中讨论的其他器件: OPA391OPA396

工具/软件:

尊敬的团队:

我想与您联系、了解我们是否可以使用以下原理图中的 TLV9001IDPWR 作为电压跟随器来替换 MAX40100?

谢谢。

BRS。

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MAX40100 是一款 µV µV 电压为 10 μ V 的高精度运算放大器;TLV9001 是一款具有 1600 μ V 失调电压的成本优化型运算放大器。

    在这种情况下、电阻分压器的精度要低得多、因此 TLV9001 似乎足够好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA391(或 OPA396)是性能最接近 MAX40100 的器件、但如果您可以承受+/–1.6mV 的失调电压、TLV9001 也是一个不错的选择。  

    话虽如此、考虑到您尝试驱动一个非常大的容性负载 (10 μ F+47 μ F)、为了确保稳定运行、双反馈配置很可能需要比 22 欧姆大得多的串联输出电阻器(很难读取元件值)。  如果您需要帮助分析电路的稳定性、请提供清晰的原理图。