This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC7101:LMC7101AIM5

Guru**** 2768155 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC7101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1525985/lmc7101-lmc7101aim5

器件型号:LMC7101

工具/软件:

我的电路中的该放大器有问题、因为在某些情况下它无法正常工作、我会看到如附图中所示的受干扰信号。 它用作比较器、在放大器输入端、两个输入端都有 0V 至 0.4V 的交流方波信号。 然后、通过提高放大器的输出电阻并使其悬空、在不产生干扰的放大器上、输出在 0V 下处于低电平、而在产生干扰的放大器中、输出固定为高电平、并且始终保持高电平、即使将其保留在工作板上也是如此。 然后、我尝试将放大器单独安装在试验电路板上。 我将两个输入端一起接地、将电源连接到 7.3V 并使 100nF 电容器接地、然后通过 1k 负载电阻器连接输出端。 即使在这种情况下,有些我有输出变高,因此,一旦安装在我的设备上它给我的干扰,而在其他房子它是低的,我期望它是。 您能告诉我是什么原因导致了这个问题吗? 我不知道可能使两个输入处于同一电平会不会导致这个问题。 在这种情况下、您还能为我提供此元件的替代方案、它可用作比较器、即最大 VCC 至少为 8V 的引脚对引脚兼容。 谢谢 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:  

    我在两个输入端都有一个 0V 至 0.4V 的交替方波信号。

    这可能是问题所在。 橙色框中的框是 V 转 I 转换器、VFB 节点在输入端跟随 LMC7101 的引脚 3。 MAX4210 是一款电流监测器、可将 VFB 馈送到电流监测器的输入端。 我认为您不能在 MAX4210 电流监测器处建立 Vfb 和 Vout 之间的传递函数。  

    电流监测器和电压 — 电流转换器是两个独立的电路,并且由于受控电流*R15 而产生 Vfb 电流,所以我不清楚您要做什么。  

    橙色框内的电路是低侧 V-I 转换器 (NPN)。 还有一个版本可以使用 PNP 晶体管在高侧进行相同的电压到电流转换。 因此、我需要了解您要控制的电流电平。  

    仅供参考、我无法为您提供竞争对手的产品支持。 因此、如果要获得支持、必须使用所有 TI 产品。 否则、我将无法提供详细支持。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但我的主要问题是:为什么如果我在电路板上单独连接放大器并将输入与 GND 共用、在输出端 RL 为 1k、为什么在一些情况下我看到 VCC 输出高电平、而在其他情况下、输出在 0v 时低电平? 这是否是由于两个输入端的电压值相同而导致的、可能会损坏元件? 
    
    
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:  

    为什么我将放大器单独连接到电路板上、并将输入与 GND 共用、在输出端的 RL 为 1k、为什么有些情况下我看到 VCC 处的输出为高电平、而另一些情况下、输出在 0v 时为低电平? 这是否是由于两个输入端的电压值相同而导致的、可能会损坏元件?

    我不确定 V-I 转换器中的 LMC7101 是否以线性模式运行。 如果负反馈不完整或未在线性模式下运行、电路可能在比较器模式下运行。 也许这就是您在 运算放大器输出端看到 Vcc 或 GND 电势的原因。 如果在闭环中、LMC7101 的 Vin+不接近 Vin-、则该配置不在线性模式下运行。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond