This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA544:OPA544F/500_ESD

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1526207/opa544-opa544f-500_esd

器件型号:OPA544

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们的客户申请了 ESD、请帮助提供。

材料名称:OPA544F/500

此致、

Takakako Fujiya/TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takakakakako-San:

    由于此器件的使用年限、某些此类信息似乎从未放入数据表中。  

    该器件在高达 1500V HBM 的电压下进行了测试、但未在 CDM 下进行测试。  

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、

    Jacob