This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7715:测量小电流的要求

Guru**** 2971730 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9061, LMP7715, LMP7721, OPA397, OPA392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1526676/lmp7715-requirement-to-measure-small-currents

器件型号:LMP7715
主题中讨论的其他器件: LMP7721、 OPA397、TLV9061、 OPA392

工具/软件:

我有一个有趣的要求、我想在这里进行公开讨论。 我需要测量小于 1nA 的小电流。 作为起点、我考虑使用 LMP7715、并探讨两种替代的实现方式。

第一种方法只是一种跨阻放大器、如相应的 AP 注释(第 4.1.4 节)所述、我需要关注偏移等、但我认为我可以处理这些问题。

第二种方法是实施积分器。 这对此应用来说是可行的、因为真正的问题不是瞬时电流、而是通过的总和或总电荷。 但是、在这种情况下、我需要找到一个适用于这些高阻抗的合适保持和复位电路。

有什么建议吗?

谢谢 Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉混淆。 器件型号应为 LMP7721 而不是 LMP7715。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、问题是需要在室 温还是高温下测量 1nA 电流?  如果是前者、您可以使用任何 CMOS 输入运算放大器、例如 OPA392(最大失调电压为+/–10%)、OPA397(最大失调电压为+/–100uV)或 TLV9061 (Mx 失调电压为+/–1.6mV)。   如果该器件必须在 125°C 下运行、则 LMP7721 是测量低于 1nA 的电流的非常好的选择。  请记住、在选择 Rgain 时需要考虑 IG1 范围和相对于轨的输出摆幅。

    就电路实现而言、我在这里建议使用带有内部环路 T 增益级的尖端 — 如下所示。

    e2e.ti.com/.../3515.TIP-OPA397.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  OPA392 的成本更低、并且其规格似乎比 LMP7721 更好。 (LMP7721 约使用 10 年了。)

    我可能会选择这种方法。

    谢谢 Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要在低温下运行器件、上述所有情况都适用 (LMP7721 在高温下具有较低的 IB)。  如果您担心成本、OPA397 使用同一裸片、并且是 OPA392 的低成本版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    我正在根据我的应用程序审查电路、并遇到了一个绊脚石(对我来说)。 我需要同时测量正负电流。 为此、使用两个电源且将“+"输入“输入连接到公共电源(这在电流源也很常见)是否简单?

    抱歉、模拟不是我的优势。

    谢谢 Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 测量电流的双极性、您可以使用双电源、也可以将输入和输出以 1/2 Vs (Vref = 2.5V) 为基准 — 请参阅下文。

    e2e.ti.com/.../TIP-OPA397-dual-polarity.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    选项 1 是我想要的。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。  祝你好运!