This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA237-Q1:测量两个电压

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: INA2227, INA4235, INA4230, INA2227EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1526960/ina237-q1-measuring-two-voltages

器件型号:INA237-Q1
主题中讨论的其他器件:INA4235INA4230、INA2227

工具/软件:

尊敬的支持:

我想问是否可以使用 INA2xx 来测量两个输入电压(范围 0-48V)?
第一次通过 VBUS 引脚进行测量、第二次通过连接到 IN+和 IN-的电阻分压器进行测量。
我不需要测量电流或消耗量。

或者、您能否推荐另一种测量两个输入电压的解决方案?

谢谢、Peter。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    是的、这是可以实现的。 请注意、分压器将产生误差。 此外、在 IN+和 IN-之间使用大电阻器时、您需要考虑 所用器件的输入差分阻抗、因为这会影响您的分压器。  

    如果您感兴趣、我们提供了一些多通道传感器:

    INA4235

    INA4230

    INA2227(即将推出,EVM 在此处找到:www.ti.com/.../INA2227EVM)  

    如果您需要汽车级器件、这些器件将不适用、不过 INA4230 计划将来提供汽车版本。  

    此致、

    Mitch