This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324KA:LM324KAPWR

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM324KA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1526869/lm324ka-lm324kapwr

器件型号:LM324KA

工具/软件:

是由单个元件还是多个元件制成的

多元件集成电路 HS 代码为 8542331000、其他非倍数的放大器将为 8542339000。

请您回答一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM324KA 不是 MCO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jobby:  

    MCO 或多组件对象是指包含多个不同模板或材料实体的组件、而不仅仅是同一模板上的多个功能块。  

    因此、LM324KA 是一个单片 IC、其中所有 4 个运算放大器都在单个 Si 芯片上实现。 根据此定义和上下文、LM324KA(被视为单芯片或材料)不是 Clemens 所指出的 MCO。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond