This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857:用于 PMT 的放大器

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1527603/opa857-amplifier-for-pmts

器件型号:OPA857

工具/软件:

大家好、E2E 专家:

你好。

我使用的是  Hammamatsu 10721-110 PMT。

是否有合适的放大器?

放大范围应约为 10e-7A/V、噪声 RMS < 0.5nA 且带宽至少为 150kHz(我们预计不会在 200kHz 以上进行任何测量)。

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否说明 要测量的 PMT 最大电流是多少? 此外、放大器输入可以看到的 PMT 电容是多少?

    此致

    Anant