This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA4235:咨询 INA4235 的汽车级版本和备选器件

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221-Q1, INA228, INA237, INA4235, INA4230, INA238, INA226-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1525602/ina4235-inquiry-on-automotive-grade-version-of-ina4235-and-alternative-options

器件型号:INA4235
主题中讨论的其他器件: INA4230、INA3221-Q1 INA238、INA228、INA237 INA226-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我知道 INA4235 目前是目录级器件。 但是、我们的应用需要 汽车级(符合 AEC-Q100 标准) 见解。 我想询问以下情况:

  1. INA4235 目前是否有汽车级版本可用或正在开发中?

  2. 如果没有、是否有支持此器件符合汽车标准版本的路线图或未来计划?

  3. 此外、您能提出一些建议吗 符合 AEC-Q100 标准并支持至少 36V 共模电压范围的备选器件

非常感谢您的指导。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 WooJin、

    以下是我对您的问题的回答:

    1、2:计划使用此设备的汽车版本、但我没有时间表。

    3.以下是我们所有在 36V 及更高电压下工作的汽车类器件的列表:

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/products.html#1498=Automotive&726max=36%3B120&

    以下列出了在 36V 及更高电压下工作的器件、也包括数字电源监控器:

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/products.html#1498=Automotive&726max=36%3B120&–3=Digital%20power%20monitors&

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、WooJin、

    我需要纠正 Mitch 的一条评论、我们计划使用精度较低的汽车版本 INA4230。  我们不计划将 INA4235 发布为汽车版本。

    目前还没有发布时间表、因为首先我们需要从 WCSP 迁移到 QFN。 这项努力仍有待进行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

    鉴于 QFN 转换仍待处理、我们知道目前还没有正式发布时间表。 但是、是否有可能得到非常粗略的估计(例如 2025 年中/晚或以后)? 这将帮助我们决定是等待汽车级 INA4230 还是继续选择替代器件。

    我们还希望了解您可以分享的任何内部里程碑(例如,封装样片或 Q100 认证目标季度)。

    此致、
    WooJin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitch:

    感谢您的及时答复。

    我们的应用要求单独监控 18 个通道。 为了减少 PCB 空间和接口复杂性、我们一直在考虑使用 INA4235 或 INA4230。 但是、由于这些器件不是汽车级器件、我们正在寻找汽车级替代产品。

    您能否推荐任何能够监控至少 3 个通道的汽车级器件? 由于我们的应用在商用车辆范围内、因此它们支持高达 36V 的电压非常理想。

    非常感谢您的指导。

    此致、
    WooJin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、WooJin、

    我们目前拥有的唯一多通道汽车数字功率监测器是 INA3221-Q1。 不过、该器件只有 4 个地址选项、因此您需要一个 I2C 地址扩展器、或者需要另一条 I2C 总线才能到达 18 个通道。 此外、该器件最高仅支持 26V ... 您可能最好使用其中一个可支持 16 个地址的单通道器件、但仍需要扩展器或第二个 I2C 总线 (INA228、INA238、INA237)

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我最初考虑使用多通道数字功率监测 IC 来减少元件数量并减小布板空间。 现在、我计划使用 INA226-Q1 对于常规 VBAT 监控、并且希望应用多通道解决方案来监控其他电源轨。

    顺便说一下、您能否分享有关的任何粗略信息 INA4230 汽车级 路线图? 例如、计划在今年晚些时候发布还是在明年的特定季度发布?

    此致、
    WooJin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、WooJin、

    DHarmon 可能会分享更多关于这方面的信息(不确定)。 他今天不在办公室,但 我要通知他,以便他知道来,并在他回来时作出回应。  

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非汽车 QFN 预计将于今年晚些时候发布。

    我们将在汽车版本中改用可湿性侧面 QFN。  我预计汽车版本将于 2026 年年中发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。
    我们将根据预期的时间表进行相应的规划、计划将于今年晚些时候推出非汽车 QFN、将于 2026 年年中推出汽车可湿性侧面 QFN。
    如果计划有任何变化、请随时通知我们。

    此致、

    WooJin