This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA128:ESD CDM 等级

Guru**** 2571745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1526046/ina128-esd-cdm-rating

器件型号:INA128

工具/软件:

嗨、

我有一个与 INA128U 的 ESD CDM 等级相关的快速问题。 数据表列出 CDM 等级为 ±50V。 这种情况看起来非常低、尤其是与器件比较表中器件的 ESD 等级进行比较时。

±50V  CDM 额定值是否准确? 您能否提供与 ESD CDM 测试相关的任何原始资质认证报告来支持它?

此致、

Mike Kuehn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    该器件的原始认证是二十多年前完成的、因此很难找到原始文档。 我将与我们的内部团队核实、是否可以找到任何数据来支持比数据表中列出的 CDM 等级更高的等级。  

    谢谢!
    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ashley、

    感谢您的更新、我完全理解。 我期待着听到,如果你设法找到任何东西.

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    感谢您的理解。 我们正在与我们的德国团队就此进行调查、但 大多数团队都是在度假、因此我们将在下周初收到回复。  

    我们会尽快更新您。  

    谢谢!

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    感谢您的耐心。 我得到确认、INA128U 通过了 500V CDM、因此数据表上的等级是一个拼写错误。 我们将在下一次更新中修复此问题。  

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    Ashley