This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2333:高分辨率双路径 PWM 转 4-20mA 转换器

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1527166/opa2333-high-resolution-two-path-pwm-to-4--to-20-ma-converter

器件型号:OPA2333

工具/软件:

e2e.ti.com/.../Designing-high_2D00_performance-PWM-DACs-for-field-transmitters.pdf

 图 9 中电压转环路电流转换器电路的仿真结果与 公式 19 不匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    第二个运算放大器是伺服放大器、使右侧或 R3 为 0V

    因此、R3 电流是 V2/R3 对的;该电流流经 R12、然后向下流动

    R12、R20 底部的电压为-V2/R3*R12

    因此、R20 下的电流为-V2/R3*R12/R20

    R12 和 R20 下降电流之和为-LOOP 电流=-V2/R3 +-V2/R3 * R12/R20

    将-v2/R3 分解出来、得到 (-v2/R3)*(R12/R20) 作为-loop 电流;反相可获得+loop 电流

    如果您没有得到这个值、那么 第二个运算放大器伺服电路就 没有完成它的工作、使 R3 的右侧= 0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。
    与转换器不共享同一接地端。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除非我们讨论大地、否则任何人都可以声明任何节点为地、零电压。 我选择了那个三角形,让我为之接地。

    我可以看到所有环路电流都必须流经 R2 R20。 随着我宣布的地面和对伺服做它的工作的信心,我能够重新创造公式。