This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV331:迟滞电路错误

Guru**** 2767725 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV331, TLV9020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1527512/lmv331-hysteresis-circuit-error

器件型号:LMV331
主题: TLV9020 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 团队

我设计了一个使用 LMV331 的迟滞电路、可在高温下关断、并在温度下降时重新导通。

但是、输出在开关部分前后摆动。

此外、即使输出发生变化、V+电压也不会立即改变。

我认为 IC 在大约 55 度的温度下不会出现异常。
如果电路有错误、我想寻求帮助。

VL: 0.7V

- VH:0.95V

循环测试)

-红色:热敏电阻

-绿色: V+ of LMV331.

-蓝色:绿色 — 红色

-紫色: LMV331 的输出

特写)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yongki:

    电阻值是否与您在原理图上显示的值完全相同? 我手动计算和模拟了电路、使用原理图中显示的 4 位 EIA 值、得到的 VH 和 VL 与您在文章中所示的不同:

    这些图的每分段时间是多少? 您是否可以通过任何方式直接从示波器显示图像?

    奇怪的是、即使输入端存在较大的负差、输出似乎也会切换为高电平。 您是否可以移除 R9525 (0 欧姆串联电阻连接到 NMOS) 并查看测试结果?

    此外、VDC_3V3 在 LMV331 VCC 引脚上如何? 这是干净的 3.3V 吗? 增大旁路电容值以确保实现干净的 VCC 可能是有益的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ho

    抱歉、R89 是 91K、而不是 910K。

    我设置循环、使温度可以每 5 分钟变化一次。

    我使用多通道监控器在进行高温测试时查看电压变化。 为 1 秒间隔。

    当我连接可变电阻器并使用示波器测量电压时、这是正常情况。

    我还没有在温度室中测量它。

    所以我想知道是否有这种症状在高温下发生的情况。

    此致。

    Jeong。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeong:

    请注意、LMV331 不是轨到轨输入、有效输入电压范围为 Vcc-1V、3.3V 电源上最大为 2.3V。 确保输入电压小于 2.3V、否则输出可能会出现错误。

    尝试使用具有 R-R 输入的 TLV9020、它可直接替代 LMV331。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul

    TLV7031SDCKR 的成本更低?

    它应该是采用 SC70 封装的 South East Type

    此致。

    Jeong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、郑

    是的、这一个。 我忘记了 TLV70xx 系列“S"引“引脚排列选项。 由于'31 是推挽输出、因此不需要上拉电阻器 (R10077)。