This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:申请参考设计:用于 IEPE 振动传感器至 4–20mA 输出的 3 线变送器

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA197, OPA378, XTR111, TLV9002, OPA2333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1529115/xtr111-request-for-reference-design-3-wire-transmitter-for-iepe-vibration-sensor-to-4-20ma-output

器件型号:XTR111
主题中讨论的其他器件: TLV9002OPA2333、OPA197、OPA378

工具/软件:

您好:

我需要设计一个 3 线变送器、将来自 IEPE 型振动加速度传感器的电压信号转换为 4–20mA 电流信号。 IEPE 传感器的参数为:

  • 灵敏度:100 mV/g

  • 范围:80 g 峰值

  • 激励电流:2–10mA

  • 激励电压:18–30 VDC

  • 偏置输出电压:12 VDC

输出 4–20mA 电流应与振动对应 成正比 、范围为 0–25.4 mm/s、频率范围为 10 Hz 至 1 kHz。

我计划使用的信号链是:
IEPE 传感器→放大器→RMS 转换器→XTR111→4–20mA 输出

根据我的理解、组件等 OPA378/OPA2333、TLV9002、OPA197 、和 XTR111 适合这种设计。

您能否提供完整信号链的参考设计、包括原理图和关键元件规格?

非常感谢!