This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA214:【问题】INA214 最新的 PCN 20250409000.1(产品变更通知)

Guru**** 2337870 points
Other Parts Discussed in Thread: INA214
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1527450/ina214-question-ina214-latest-pcn-20250409000-1-product-change-notice

主题:INA214 中讨论的其他器件

请参阅下面的 SOT-SC70 构建站点、明确确认是否添加了 INA214 目标产品的任何后端工艺工厂、或者更改/添加了哪些封装材料和 MSL。

[queion]:INA214AIDCKT PCN20250409000.1


【示例】:SN74AVC1T45DBVR PCN# 20250307000.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    已添加新的装配地点。 此外、还批准了使用该器件的安装和模塑化合物的其他材料。 新流程的 MSL 等级为 MSL 1、所以这不会发生变化。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    Levi DV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    >>已添加新的装配体站点。 此外、还批准了使用该器件的安装和模塑化合物的其他材料。 新流程的 MSL 等级为 MSL 1、所以这不会发生变化。

    感谢您的答复。

    >>如果您有任何其他问题、请告诉我、

    增加了组装材料。 如果材料或电气特性有任何变化、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    正如 PCN 所示、新组装地点生产的器件可以使用新的贴片和模塑化合物、而不是之前的贴片和模塑化合物。 这些器件还可以使用铜 (Cu) 键合线而不是金 (Au) 键合线。

    此变化不会使电气特性发生变化。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    Levi DV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    >>这一变化对电气特性没有变化。

    感谢您的答复。