This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:更新 USB2ANY 固件 — USB2ANY_3_1_1_14 - BQAutoEval.txt

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1, BQ75614-Q1, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1528143/usb2any-updating-usb2any-firmware-usb2any_3_1_1_14---bqautoeval-txt

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件:BQ75614-Q1、BQ79616-Q1、 BQ79616

工具/软件:

您好、
根据 SLUUC36–BQ79616-Q1 和 BQ75614-Q1 GUI 用户指南了解相关信息

“1.1.3 更新 USB2ANY 固件
1.要正确使用最新的 bqAutoEval GUI v1.0.4、您需要更新到固件版本
3_1_1_14。 该文件名为 USB2ANY_3_1_1_14 - BQAutoEval.txt。“

如何申请 USB2ANY_3_1_1_14 - BQAutoEval.txt?e2e.ti.com/.../sluuc36_2D00_BQ79616_2D00_Q1-and-BQ75614_2D00_Q1-GUI-User_2700_s-Guide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    执行您发送给我的文档第 1.1.3 节中的步骤是否对您不起作用? 以下是更新 USB2ANY 的步骤。

    此致、

    Bo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:
    感谢您的答复。

    按照这些步骤、我们昨天成功更新了 USB2ANY。

    亲切的问候

    Tom