This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC662:LMC662

Guru**** 2766765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1528666/lmc662-lmc662

器件型号:LMC662

工具/软件:

我正在使用 LMC662A.MOD、LMC662B.MOD Spice 模型仿真以下电路。  电容器 C1 设置低频截止、而 C2 设置高频截止。  C2=0 时、我可以看到放大器的完整频率响应。  当 C2=1.2nF 时、我最初看到截止频率为~13.1kHz、但这并不是单调下降。  那么、放大器模型中的其他极点和零点。  如何获得单调滚降???

电路具有单位增益、并向音频添加+2.5V 偏移、以驱动输入范围为 0-5 伏的数字衰减器 U2。

C2=0 时的频率响应。

C2=1.2nF 时的频率响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Guy、

    [引用 userid=“658044" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1528666/lmc662-lmc662 ]当 C2=1.2nF 时、我最初看到截止频率为~13.1kHz、但这不是单调滚降。  那么、放大器模型中的其他极点和零点。  如何获得单调滚降??

    最好的选择是在 13.1kHz 附近添加另一个滚降、这样就可以得到您想要的结果。 仿真中显示的零点可能是由于 LM662A 的有限 BW 导致、其中 LM662A 用尽了 BW(可能是由于寄生前馈路径或内部补偿)。  

    e2e.ti.com/.../LMC662A-BPF-06172025.TSC

    或者、您也可以考虑使用 MFB 带通滤波器。  

    e2e.ti.com/.../LMC662A-MFB-06172025.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond