This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL081:TL081C

Guru**** 2590910 points
Other Parts Discussed in Thread: TL081, TL081H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1526688/tl081-tl081c

器件型号:TL081

工具/软件:

您好支持团队:

在过去的 20 年里,我们在我们的电路板上使用了 TL081C ,已知的 VOM max 规格 电源电压为+/–15V 时为 13.5V。

我们注意到 VOM 值发生了变化、并 在第 24 页的图 6.2 中构建了测试电路、增益为 2。 在相同的 Vsup +/–15V 的情况下、我们现在可以在输出端获得大约 15V 的电压。

这些值​​与数据表中的已知规格不对应。

我附上了组件的图片和测量结果的屏幕截图。

我很高兴得到迅速的答复。

此致

Yasin Yigit

旧 TL081C

全新 TL081C

NEWTL081C

e2e.ti.com/.../tl081_5F00_TI_5F00_seit-2024-June.pdf

全新 TL081C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasin:  

    TL081x 产品已发布 PCN、请参阅以下链接。  

    https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/5488/PCN20230627002.1.pdf

    我们注意到 VOM 值发生了变化、并 在第 24 页上构建了测试电路、图 6.2、增益为 2。 使用相同的 Vsup +/–15V、我们现在可以在输出端获得大约 15V 的电压。
    这些值​​与数据表中的已知规格不对应。

    新晶圆制造厂中的 TL081C 的特性略有不同、输出电压摆幅比 PCN 之前的产品更接近电源轨。 从 SLOS081J 数据表开始、输出电压摆幅已在 2020 年 11 月发生变化。  

    e2e.ti.com/.../slos081j.pdf

    在  SLOS081J 数据表于 2020 年 11 月(从 2015 年到 2020 年期间)之前、 SLOS081I 数据表(于 2015 年 5 月发布)中规定的输出电压摆幅范围为±12V(最小值)至±13.5V(典型值)。

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    非常感谢您的快速响应。
    我有点困惑,但我希望你能帮助我!

    a)

    在 PCN 编号:20220615003.1 中

    据介绍、TL081C 模块仍在新工厂中生产、并且 未发生任何功能更改

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/TXII_2D00_N_2D00_A0015980837_2D00_1.pdf

    b)

    在 PCN 编号: 20230627002.1 2023 年 7 月 27 日

    不包含在 TL081 上 c 仅为 TL081HIDR

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/PCN20230627002.1.pdf

    C)

    在 2024 年 6 月以来的最新数据表中、第 5.8 节  “电气特性“明确描述了 C 参数。 输出电压特性描述的值与旧数据表中的值相同 ( NO CHANGE )

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/6862.tl081_5F00_TI_5F00_seit-2024-June.pdf

    D)

    你说:

    新晶圆制造厂中的 TL081C 的特性略有不同、输出电压摆幅比 PCN 之前的产品更接近电源轨。 从 SLOS081J 数据表开始、输出电压摆幅已在 2020 年 11 月发生变化。  

    您发送给我们的屏幕截图明确适用于 H 型 不包括 C 型。

    请查看我的屏幕截图内容。

    摘要:

    目前、我们对数据表的说明和内容感到非常困惑。
    我们的汇编器目前无法为我们的电路板供电、因为 TL081C 具有与数据表中所述不同的电气特性。
    这将导致生产停止、这对我们来说是非常不幸的。
    我们希望您进一步调查这种差异的原因、以及我们不再收到符合 2024 数据表的 C 类产品的原因。

    此致

    Yasin Yigit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不保证典型值。 尺寸的例子 不会 为 TL081 指定最大输出摆幅、因此较高的输出摆幅不会被视为功能变化。

    在 PCN 之后、TL081 使用与 TL081H 相同的芯片(具有 CMOS 轨到轨输出)。 TL081H 规格可用于查看新芯片的实际典型值。

    TI 不再运送旧裸片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasin:

    请参阅 Clemens 的评论。   

    PCN 之后的新晶圆制造厂被视为数据表规定的之前直流/交流性能规格中的等效器件。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的反馈和信息。 遗憾的是、由于这种不确定性、我们目前正在停止生产。

    为了明确这种困难的情况、我们需要您的支持、并希望您回答以下问题:

    1.更改是否也适用于 I 典型值 E?

    2. 是否有方法从批号中找出哪一个 C 类型 是在新工厂生产的、在旧工厂中生产的是什么?

    3. 如何理解/解码打印在 IC 顶部的代码?

    我非常感谢您对所有开放点的简短反馈!!!

    此致

    Yasin Yigit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasin:

    1. 更改是否也适用于 I 典型值 E ?

    下面的 PCN 链接涵盖了列表中列出的运算放大器、我在回复的开头发布了这些运算放大器。  

    file:///C:/Users/SammyA/Downloads/TXII-N-A0015980837-1.pdf

    2.  是否有方法从批号中找出哪一个 C 类型 是在新工厂生产的、在旧工厂中生产的?

    是的、如果您提供运算放大器封装的生产日期代码和批号或发货标签、则该信息可追溯到某种制造厂类型。

    3.  如何理解/解码打印在 IC 顶部的代码?

    例如、37K 是指运算放大器于 2023 年 7 月制造、即 RFAB 或 PCN 之后的产品。

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond