This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3302:AMC3302 放置精确测量的最佳实践

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1528079/amc3302-amc3302-placement-best-practice-for-accurate-measurement

器件型号:AMC3302

工具/软件:

我团队的设计有 2 块 PCB、可以放置 AMC3302:

电源 PCB:开关和电源存储器(电感器/电容器)的位置。 高开关噪声和磁场暴露

栅极驱动器 PCB:屏蔽噪声 PCB、用于生成开关的脉冲驱动

为了使控制器实现更准确的电流测量、AMC3302 的首选放置方式是什么?

选项 1:分流电阻器位于电源 PCB 上、AMC3302 位于栅极驱动器 PCB 上

选项 2:电源板上的分流电阻器和 AMC3302 输出通过栅极驱动器板路由到控制器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、流经分流器的 RMS 电流为 150A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soufiane:  

    您能给我详细介绍一下您的应用吗?  

    该电路的预期用途是什么?  

    总的来说、我主张第一种选择。 这可以简化隔离栅的设计、并确保 AMC3302 的模拟输出信号不会受到从功率级生成的高频噪声的影响。  

    我建议遵循本文档中所示的推荐高侧布局: https://www.ti.com/lit/an/sbaa515a/sbaa515a.pdf

    此外、请注意、分流电阻器和检测布线的电感可以通过模拟输入端的无源 RC 滤波器进行补偿。