This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A:INA241A 差分输出

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1529235/ina241a-ina241a-differential-output

器件型号:INA241A

工具/软件:

尊敬的支持:  

我使用 INA241 增益=20)、使用 0.5m Ω 的分流器测量+–50A 双向电流的三角波形。

我的 Vref 为 2.5V、由 ADR4525 生成。 Vref 直接连接到 REF1 和 REF2。

如果需要 差分输出、是否可以使用 REF1 和 REF2 =-DIFF_OUTPUT 和 Vout=+DIFF_OUTPUT?

谢谢你

 

Enrique