This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS2630:THS2630SDR

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: THS2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1528393/ths2630-ths2630sdr

器件型号:THS2630

工具/软件:

我们使用 THS2630 为 ADC 输入实现单端到差分转换 。 我们使输出+/–10V 偶数输入改变输入。 问题可能是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ravi、

    您能否确认输入测试信号?  如果您使用 PCB 在工作台上进行测量、您还能否确认 THS2630 的静态(工作)电流?

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自 DAC 输出的输入测试信号+/–10V、 THS2630 的静态(工作)电流:+12V (57mA)、–12V (64mA)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ravi、

    输入波形的信号频率是多少?   

    如果您向输出添加更多电阻(例如将 C72 替换为 1k Ω 电阻器)、输出行为是否会得到改善?

    反馈电容器的大小是否正确?  为什么选择 100nF?

    此致、

    Alec